This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:报告0%容量的条件/要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683668/bq27421-g1-conditions-requirements-for-reporting-0-capacity

器件型号:BQ27421-G1

在文档 SLUUAH7B (bq27421-G1快速入门指南)的第4节中、与终止电压相关的段落中、文本指出终止电压是"典型"电量监测 计报告为0%的目标。   

影响0%容量报告的其他因素是什么?  参考文档的文本指出,量表“了解负载峰值水平” ,但不提供有关如何了解或使用负载峰值的任何信息。  传递的电荷系数是否完全达到0%报告条件?  环境温度或电池温度如何?

我们看到充电/放电周期之间的使用时间不一致、并想知道当电池的实际充电状态可能允许继续运行时电量监测计是否指示为0%。

我很感激该算法可能是专有的、但您提供的信息会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoper、
    以下链接中的视频将进一步介绍算法的工作原理

    www.ti.com/.../support-training.html
    请注意、bq27421使用硬编码 chem ID、因此预期的精度无法达到最佳。 为了获得最佳性能、您需要使用闪存监测计。 如果存在电流尖峰、监测计会学习 delta 电压并更新该参数。 添加到端接电压中、因此调节监测计报告为0的点。

    谢谢
    Onyx