This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:VIN 低于 Vout 时如何工作?

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LMR16020, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673400/tps54260-how-it-works-if-vin-fall-under-vout

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: LMR16020LM76002

我必须开发一个低压降、开关直流/直流稳压器。

我在 TPS54260中进行了标记。

标称输出电压为33V (大约< 2安的输出电流)

标称 VIN 为42V

您能否完成此预期值表?

  • VIN->Vout
  • 42 -> 33
  • 41 -> 33
  • 40 -> 33
  • 39 -> 33.
  • 38 -> 33.
  • 37 -> 33.
  • 36 -> 33
  • 35 -> 33
  • 34->??
  • 33 ->??
  • 32 ->??
  • 31 ->??
  • 30->??
  • 29->??

关于 I.C.的更好的建议  要使用的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在寻找同步解决方案还是非同步解决方案?
    我们想到的一个器件是用于非同步解决方案的 LMR16020
    对于同步、我建议使用 LM76002、它是全功能部件、内部 FET、通过内部补偿提高效率
    www.ti.com/.../LM76002

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luciano、

    对于 Vin 处于 Vout 运行条件下的情况、我们不建议使用 TPS54260。 推荐的两款器件 Arief 是更好的选择。 当 Vin 降至低电平时、这两个器件将发生的情况是、频率将降低、以尽可能长时间保持 Vout 处于稳压状态。 当无法再保持调节时、Vout 将在 Vin 下降时下降。 压降条件下 Vin 和 Vout 之间的差异取决于负载电流。 负载电流越高、Vin 和 Vout 之间的差异越大。 您可以在 LMR16020/30和 LM76002/3数据表中找到压差曲线、以供您参考。