This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110和 BQ34Z100-G1能否在不使用电池监控器、保护和放大器的情况下实现电池平衡和电量监测计;认证解决方案 IC、如 BQ76940或 BQ76PL455

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683664/can-bq34110-and-bq34z100-g1-do-cell-balance-and-gauge-without-battery-monitor-protection-authentication-solution-ic-such-as-bq76940-or-bq76pl455

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我需要知道组件 BQ34Z100是否可用于平衡/监控电池、如何使用?

请。 感谢您的回答。

Olivier C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    这些器件可以在整个堆栈上提供监测、但无法实现电池平衡、不会监测多节堆栈中的单个电池、因此无法判断堆栈是否平衡或不平衡。 它们为整个电池组提供电压、电流和温度、但不为单个电池提供电压、电流和温度。

    谢谢、

    Terry