This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Ucc28950

Guru**** 2812575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC21520, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696804/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC21520

您好!  

您能否在 PMP8740中提供 T2、T3、T4、T7的详细信息或替代器件型号

T4:PQ50-50 145400-A

T2、T3:AF4779

T7:PQ20-149

谢谢、

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    感谢您关注 PMP8740。

    T4:是功率级的主要变压器、其规格可通过所连接的设计工具进行计算。

    T2、T3: 基本上是用于隔离和调节栅极驱动的变压器、TI 发布了高效的隔离式栅极驱动器、可替代这些变压器、我建议使用 UCC21520、这是一种双通道栅极驱动器;对于栅极 A/B/C/D、您需要使用其中的两个

    T7:是基于实现 ZVS 所需的能量的垫片电感。 这可以通过 UCC28950数据表中的 Equ61或所附的计算器进行计算。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal:

    请指导如何在 PMP8740中使用 UCC21520?

    我的电子邮件 ID 是 engg5@adordigatron.com

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用设计表 SLUC222C 并为 PMP8740设计的规格生成文件时,即(输入电压范围:370-390-410VAC,输出:20-27-32VDC,输出电压:2kW,FSW: 100kHz、effi:93%、瞬态电压0.6V)它将匀场电感值显示为-ve、注释为"计算得出的 Ls 为负值、可能不需要 Ls、如果是、则保留支架位置"、那么为什么在设计中连接匀场电感(T7)?

    此外、如果我们将匀场电感值视为0uH、则会在输入电容选择、电流感应网络选择、ABCD 之间的初始延迟部分中显示错误

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    如果匀场电感值为负、则不需要额外的匀场电感、因为有足够的能量来驱动 ZVS 转换。  我建议将电池保留为0.5-1uH、这是一 个可忽略不计的值(类似于原理图中所做的操作) 。该电池不应 保持为零。  

    4uH 泄漏电感值听起来也是一个合理的假设。

    隔离式栅极驱动器的应用相对简单明了。 请参阅下面随附的应用指南和用户指南、这将帮助您将 UCC21520与设计集成。

    希望这些信息能为您提供帮助。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    请在 PMP8740中确认
    DC-DC 转换器中使用的开关频率是多少? 初级侧和次级侧计算是否使用不同的频率?
    2. DC-DC 转换器中使用的占空比和 Dtyp 是什么?

    请帮助。
    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    在给定 Rt 值的情况下、我们可以使用公式11和8/9向后处理 FSW 和 D 值

    1.Fsw = 100kHz、Rt= 60.4kHz;功率级的开关频率是控制器 Fsw 的两倍。

    2.如果 Rtmin=13K、Tmin=77nsec、这将为您提供 Dtype=0.77

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    您好!

    请解释如何在 PMP8740中计算 L2和 Cin 的值。 L2计算不在任何地方给出、如果我按照 UCC28950的应用手册和数据表计算 Cin、它会给出不同的值。 请帮助。

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    我已经写信给 PMP8740的设计人员、我将在收到他的回复后尽快回复您。

    PS:他回复可能需要几天时间。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享直流/直流主变压器的详细信息、例如初级和次级绕组的匝数以及两个绕组的线规、以便我可以与我的设计进行比较。  

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功能

    1) 1)为什么在电压环路中使用 Iout 信号? 电流环路和电压环路中使用的 Iout。

    2) 2)阅读白皮书后、我不确定为什么在输出连接器和输出电容的 Vout 之间使用串联和并联组合?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plz 回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8053.2kW-parallelable-power-supply-module.pdfHelloAnjana、

    我随附了一篇产品设计人员编写的论文、在此案例中、我将参考第10页和第11页、该论文深入讨论电感器和电容器的计算。  

    关于您之前的问题:您能否更具体地介绍您所参考的白皮书。

    关于变压器 信息:我相信匝数比计算器、我们无法为您提供变压器绕组的详细信息。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    白皮书与您所附的 pdf 相同(2kW 可并行电源模块.pdf)
    e2e.ti.com/.../2kW-parallelable-power-supply-module.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    1.  Iout 信号用于电流环路中与电压环路一起使用、仅用于设置电流限制、  我们无法将初级电流信号用于 CI 调节、因为初级电流是输入电压的函数、初级电流和次级电流之间没有固定关系。 因此、我们需要额外的电流误差放大器来设置控制环路的需求电平(EA+)、从而调节输出电流
    2. 对于您的第二个问题、我不理解、您能否请我参阅您在本文中看到的文本或图。 我可能错了、但我认为您在讨论 图14中连接到输出连接器附近的并联电容器、我们使用了多个并联电容器、以便更好地过滤输出信号并消除交流纹波。

    此致、

    区域

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我正在参考" 2kW 可并行电源 module.pdf "

    1) 我清楚地看到图29。 控制器的电压和电流反馈、但请解释为什么在 PMP8740中、这个 Iout 信号用于这个电压环路?

      

    2) 2)对于您的第二个问题:抱歉、我的问题是在 PMP8740设计中、 输出路径中的 Q12、Q17、Q25-Q31、Q20 MOSFET 的必要性是什么? 如果我没有错, 所有 MOSFET 都应在正常状态下打开,同时在启动时首先检查电池与输出端子的反向连接,如果正常,则打开这些 MOSFET。

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    1. 对于第一个问题、R4创建一个正输出阻抗、并让 Vout 相对于 Iout 下降一点。  当电池阻抗非常低时、该方法有助于稳定模块之间的并联。
    2. FET 并联以减少 Rdson 并在导通时松动。 背靠背放置 FET 的原因是:当转换器关闭时、输出电容放电。 您将 电池连接到输出端子、并在零时间内为这些电容器充电、端子上会出现火花、从而损坏它们并给电容器施加应力。

    如果您将电池反向连接、则需要使用 FET Q17、同步整流 FET 的体二极管将被损坏。 通过使用 RT1、此电流会降低、而该热敏电阻会在高温下切换为高电阻。 微控制器读取 Vout、由于其读取的值为零、因此永远不会启用所有这些与负载串联的 FET。

    如果您的系统是“正常”电源而不是电池充电器,则您不需要所有这些 FET。

    我希望这能回答你的问题。

    如果您认为您的问题已解决、请点击"已回答"。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您。
    Anjana