This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ96740EVM 电路板测试

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683184/bq76940evm-bq96740evm-board-testing

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350

您好!

我们使用 TI 评估软件测试了 BQ76940EVM 板、在测试时发现以下问题。

 ----

我们的锂离子电池组规格:10S1P (42V 2600mAh)每个电池的最大电压为4.2V @2600mAh、 评估板已根据 BQ76940数据表针对10节电池进行了配置。

输入电源:台式电源 aplab ld3205 (电压达到42V,电流最大值)

已连接负载:Rheostat 42E (1A)连接在 PACK-、PACK+上

我们正在与唯一的 BQ76940通信、而不是与 BQ78350监测计 IC 通信、相关的 I2C 监测计分流器已移除、电路板通过 I2C 使用  EV2300与 PC 相连。

----

请在下面查找我的问题。

1) 1)我们观察到 、在 TI GUI 中、电芯1电压显示为3.66V 或仍低于3.66V 、如果 我们使用毫米单独测量电芯电压、电芯电压为4.0V。(屏幕截图已附加) 为什么这样?

2)如果我们  通过 TI GUI 启用 DSG_ON 和 CHG_ON、则负载从电源消耗电流、而不是从电池组消耗电流。

3)电源是用于电池充电还是用于电路板电源?

3)电池未充电 、电池平衡也未发生。

4)我不理解 TI GUI.please 中库仑计数器的读数。

据我所知、库仑计数器 用于测量电池中添加和移除的累积能量、从而准确估算电池充电水平。

5)什么是 温度传感器内部和外部? 内部表示 IC 的裸片温度? 和外部意味着 来自 外部3热敏电阻的读数 ?


谢谢、

等待宝贵的回复。

此致、

Rajaneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    已为您的问题指派了 BMS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    如果使用电源进行评估、请按照 EVM 用户指南的图1进行连接。 在端子块上短接适当的电池输入、以模拟所需的电池。
    如果连接电池、电池组的顶部和底部连接到电路板的 BATT+和 BATT-、每个电池抽头连接到适当的端子块端子、包括电池组的顶部和底部。 电池15和 BATT+必须在电路板外部连接在一起。 同样、必须将电池0和 BATT-连接到电路板外部。 不应使用电阻分压器、因为它会耗尽电池。
    1.连接不正确。 使用仪表查找电压损失位置并正确连接。 如果 VC1上存在相对于 VC0的适当电压、并且 VSS 连接到与 VC0相同的电压、则必须损坏器件。
    2.除非是为电池充电,否则电池不应使用电源。
    3.检查连接。 如果启用了 FET、电池充电将来自电池组端子。 电芯平衡将由操作员手动控制。 bq76940不会自动平衡电池。 如果电池平衡寄存器设置为非零值、则器件将继续保持平衡、直到电池电量耗尽。 控制器必须决定何时进行平衡。
    4.库仑计数器读数表示之前250ms 间隔内感测电阻两端的电压。 它是一个集成值。
    5.是的,内部是芯片温度,外部是热敏电阻的温度。 请注意、这些是电压读数、必须由控制器转换为温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76940EVM 板无法与 I2C 通信已连接错误屏幕截图。问题出在哪里?

    在我使用同一个板、相同的设置和相同的 PC 之前的几分钟,它工作正常。几秒钟后,我发现了这个问题。相关的屏幕快照已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rananeesh:
    由于电路板正在运行、可能有:
    窗口中的 I2C 地址意外更改
    电线因供电或通信而松动
    如果使用 EV2300、则上拉分流器松动
    电路板上的一些信号短路会切断电源或损坏部件