This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754/6使用采样布局

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756, TPS23754-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673347/tps23754-tps23754-6-use-the-sampe-layout

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23756

您好!

这两个芯片在 UVLO 上是不同的、所以我可以对它们使用相同的布局吗?  差异 仅在于启动 性能?

或者      、在协同布局方面是否需要注意任何设计?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    没错、VC UVLO 是不同的。 这意味着转换器将在 TPS23756中以低于 TPS23754的输入电压启动。 但是、如果将 PoE 用作您的唯一输入、则使用其中一个或另一个不会出现问题。 布局也是如此。 布局应相似。

    请注意、在 TPS23754-1版本中、引脚14为 N/C、而 TPS23754/6应端接。

    此致、
    达尔文