This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:使用 TPS92515作为可变电流源来驱动电磁阀

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670280/tps92515hv-q1-using-tps92515-as-a-variable-current-source-to-drive-a-solenoid

器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

 TPS92515是否可用于驱动比例阀电磁阀以实时设置电磁阀电流?  在低电流时、电磁阀上的电压将 较低、低电压是否会导致 TPS92515进入 LED 短路响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos、

    该器件非常适合用作恒流源、可用于电磁阀。 它还能够在短路(并联 FET 调光)情况下工作、因此低电压不会出现问题。 根据您可能需要考虑第二个关断计时器连接的低电平(也在分流 FET 调光部分中进行了说明)、以便关断计时器正常工作。 基本上、它对于低于1V 关闭计时器阈值的输出很有用。

    简而言之、它专为短路输出而设计、应能正常工作。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我希望我了解短路输出意味着什么-使用电磁阀作为电路的电感器并对输出短路。  是这样吗?

    此致、

    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos、

    实际上、我的意思是、电路本身可以在输出短路的情况下运行、因此使用它驱动电磁阀不会出现问题。

    不过、这是一个有趣的想法。 您可能会将输出短路并将电磁阀用作电路电感器。 但这取决于电磁阀电感和开关频率。 为了实现最佳运行、您希望 VIN-CSN 电流感应电阻器上具有10mV 或更高的峰间电压纹波。 因此、如果您能够以低频率进行开关和/或电磁阀电感不会过高、则可以正常工作。 您需要使用 VCC 来推算关断时间、如数据表的分流 FET 调光部分所述。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以查看我的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos、

    没关系。 如果您可以在这里发布、这是可以的、但如果您不想、您可以向我发送朋友请求、我们可以发送私人邮件。 谢谢。

    此致、

    克林特