This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:输出和调节混乱(使用 TPS63031)

Guru**** 2524350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681929/bq25505-output-and-regulation-messed-up-with-tps63031

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25504
这是我们的电源路径电路。 我们使用单节太阳能销售电池和3.7Vdc 锂电池。  
我们遇到的第一件事是、有时电源稳压器无法启动、其输出(VOUT)仅为几 mV。 这是通过移除 TPS 输入端(VIN_B)的10uF 电容器(C10)来解决的。
然后、我们决定关闭开关并将其替换为跳线(VIN_A 和 VIN_B 之间的0欧姆电阻器)、因此电路保持"常开"状态。
随机发生3种情况(始终连接电池):  
1.太阳能电池上无光输入(photo_Vin = 0)->收集输出(VIN_A) 0.5 Vdc; 稳压器输出1.6 Vdc;
2.太阳能电池上无光输入->收集输出0.004 Vdc;稳压器输出0.3 Vdc;
3.太阳能电池上的光(约为3.2Vdc photocell_Vin)->收集输出1.5Vdc、稳压器输出0.5Vdc。

工作正常后(收集输出3.7Vdc;稳压器输出3.3VDC)。
情况1是最常见的情况。 案例3对我来说是最奇怪的。  
我曾尝试逐一移除所有电容器(C5、C7和 C32)、但也不起作用。

有人可以提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caio、

    电池是否具有保护电路? 太阳能电池板的电流是多少? 您是否可以使用直流电源代替面板来测试电路?

    此外、3.2V 是电池板的 OC 电压、还是当负载出现时的 OC 电压?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我将验证这些问题、并快速返回答案。

    谢谢、

    Caio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我相信电池有保护电路。
    2.在没有光照的情况下进行测量时,没有电流。 我们没有测量来自太阳能电池板的电流。 如果确实有必要、我可以尝试这样做。
    3、不幸的是,现在还不是,但我很快就会得到我的手(我们几天前就停止了工作)。
    4.3.2 V、当连接到收割机时、在明亮的人工光下。 在同一个灯下、我们得到4.7V 开路。
    重点是:机械开关工作正常、机械开关将收集输出物理连接到电压调节器输入(如果您将电压调节器、MCU 和传感器视为一个块、则这是收集装置的负载点)。 跳过开关为什么会改变它的行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caio、

    我们需要确保收割机能够提供超出 TPS 消耗的 IQ 的能量。 它具有大约50uA 的静态电流。 此外、我不确定 TPS 在 UVLO 电压下的行为。

    使用开关可以真正隔离 BQ 的输出和 TPS 的输入。 您是否可以使用 VBAT_OK 信号来驱动 TPS 的负载开关或 EN 引脚?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gautham"]
    我们需要确保收割机能够提供超出 TPS 消耗的 IQ 的能量。 它具有大约50uA 的静态电流。 此外、我不确定 TPS 在 UVLO 电压下的行为。
    [/报价]

    重点是、有一个完全充电的电池连接到 BQ。 因此、根据我的理解、BQ 应该至少提供电池可用的电压和电流。  
    您是否怀疑 BQ 无法提供电流、因此 BQ 输出和 TPS 输入之间的连接被驱动为低电平?

    为什么它有时工作(至少一次)? 实际上、问题实际上并不在于 TPS 欠压行为、我真的想了解 BQ 为何在连接了充满电的电池时无法输出预期的电压。

    [引用 user="Gautham"]
    使用开关可以真正隔离 BQ 的输出和 TPS 的输入。 您是否可以使用 VBAT_OK 信号来驱动 TPS 的负载开关或 EN 引脚?
    [/报价]

    我们可以取出电容器 C11 (同时将 VINA 和 EN 接地)并连接到 VBAT_OK、但根据 TPS 数据表、我认为该电容器对于 VINA 是必需的。

    感谢您的回答、

    Caio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caio、

    我发现数据表的第7.4.3节提供了连接带电元件的指南。  

    作为实验重新连接电池之前、最好将 VTSOR 节点放电至 GND。  

    谢谢、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设法在 BQ 和负载/TPS 之间放置一个晶体管、由 VBAT_OK 驱动、移除了机械开关。 现在的原理图如下所示:

    系统仍然运行异常。

    由于太阳能面板被遮挡、我们插入电池、系统启动正常、但我们移除了电池并再次插入-不好。 VBAT_OK 为0、BQ 输出在450mV 左右徘徊、缓慢降至65mV 左右。 如果我们在重新插入电池之前以某种方式对 BQ 输出进行"放电"(使其短路或等待其缓慢放电)、则系统工作正常。

    可能会发生什么情况? 这是预期的吗? 如果是、我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caio、

    我在数据表注释中挖掘历史记录。 同时、我认为您看到的是数据表上报告的症状。

    如果太阳能电池板没有被遮挡并且电池已插拔、您是否能够看到系统恢复?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我理解正确、这似乎是一种某种预期行为、对吧? 如果是、有什么理想的方法如何处理/解决它?

    我们正在研究 BQ25504、这似乎更简单、更合适、因为系统中只有一个电池、但在"黑暗中"插入电池时可能会出现同样的问题。

    无论如何、我将在太阳能电池板"打开"的情况下进行测试、然后返回给您。

    谢谢、