This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:看门狗复位、仅手动复位

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3823, TPS3820, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673512/tps3850-watchdog-reset-with-manual-reset-only

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件: TPS3823TPS3820TPS3828

您好!

我正在寻找具有以下功能的看门狗器件。

处理器提供时钟信号。 当时钟停止时、看门狗需要进行复位。

当时钟恢复时 、不允许清除复位输出。 它需要保持在复位状态、直到在时钟信号之外为看门狗单独手动复位

我们是否具有此功能? 仅当 来自 uC 的时钟恢复时、才会发现复位被清除

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik、

    您需要一个"锁存"看门狗。 我们提出了用于锁存 TPS3850器件的设计、并创建了一个博客来解释该设计。 该博客是最终修订版、目前不在 TI.com 上、但我可以向您发送最新版本。 请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    如果您只是想查看此设计、它使用从/WDO 引脚到 Crst 引脚的开漏缓冲器、如下所示:

    博客中还介绍了另一种锁存技术、即使用具有/MR (手动复位)的器件。 这适用于 TPS3820、TPS3823和 TPS3828等也具有看门狗输入的器件。 对于这些器件、/RESET 输出将在欠压或看门狗条件下锁存。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS3850锁存看门狗:

    欠压或 看门狗锁存/复位使用 TPS3820、TPS3823、TPS3828、配置如下所示:

    Michael