This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:输出电容器的 ESR、稳定性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683558/ref5030-esr-of-output-capacitor-stability

器件型号:REF5030

您好!

我有以下 有关 REF5030输出电容器的问题。  我想做的是、我理解数据表 (sbos410h、第21页)的正确方式(语言问题)。

a)我想使用一个通常具有0.015欧姆范围内极低 ESR 的陶瓷电容器(10uF)。 REF5030的输出在没有分立式串联电阻器的情况下是否稳定?

b)如果问题 A 的答案为"是"、那么插入分立式串联电阻器(例如1 Ω)是否更好以提高噪声性能?


谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将按照9.5.1中的说明进行操作。 而不是布局中的布局。 我将更改布局说明、使其与数据表的其余部分保持一致。
    a)电压基准应保持稳定、因为 ESR 小于或等于1.5欧姆。
    B) ESR 越接近1-1.5 Ω、REF50xx 的噪声性能就越好。 提高噪声性能的另一个选择是在 TRIM/NR 引脚上添加一个额外的电容器。

    您可以使用以下 TI 参考设计作为示例。 在本示例中、它们使用1.24欧姆电阻器。
    www.ti.com/.../TIDA-00548

    希望这能解答您的问题。

    -Marcoo Z