This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34922问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701824/question-of-lm34922

主题中讨论的其他器件:LM34922

我对 LM34922有疑问。

 

问题1.

此 IC 是否具有轻负载模式?

 

问题2.

如果此 IC 具有轻负载模式、请告诉我们有关轻负载模式的操作。

例如、脉冲跳跃模式等。

 

问题3.

请告诉我们输入电压为15V 且输出电压为12V 时的最大输出电流。

 

问题4.

请告诉我们电流限制的精度。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    请在下面找到您问题的答案。

    LM34922在轻负载时具有轻负载模式和可变 Fsw、因为它是一款非同步恒定导通时间转换器。 但是、IQ 相对较大、因此如果您需要优化轻负载效率、可能会有一个较新的较好器件。

    最大电流主要取决于如何使用电流感应电阻器对电流限制进行编程。 建议的最大平均电流为2A。是否存在支持15V 输入电压和12V 输出电压的具体问题?

    电流限制的精度由电气特性表中 CS 规格下的 VILIM 阈值电压给出。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我了解该 IC 具有轻负载模式。
    请告诉我们轻负载模式的操作。
    脉冲跳跃或单脉冲控制还是 bang 控制?

    电流限制精度、
    我已检查数据表"CS 上的阈值电压"。

    最小值:-146mV
    典型值:-130mV 准确度:12.3%

    典型值:-130mV
    最大值:-115mV 精确度:13.04%

    精度约为12~13%。
    这种理解是否正确?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    您对电流限制的理解是正确的。

    在恒定导通时间转换器中、轻负载时通常会发生的情况是、Fsw 会随着负载的降低而降低。 存在单个脉冲、但在取决于负载的较低 Fsw 下。 这是因为当 FB 电压降至基准电压时会触发恒定导通时间脉冲。 在较轻的负载下、FB 电压下降到基准电压所需的时间较长、因此 Fsw 更低。

    希望这对您有所帮助。

    Anthony