This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:如何设置纹波电流与 LED 电流之比

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683328/lm3405-how-to-set-the-ratio-of-ripple-current-to-led-current

器件型号:LM3405

尊敬的所有人:

您能否教授设置纹波电流与 LED 电流之比的方法?

您会说"纹波电流与 LED 电流之比在1A LED 电流时设置在0.3和0.4之间时进行了优化。"

您还会说、"在0.2A 电流下、r 可高达0.7"。

此外、您还可以在表1中说 r = 24%~119%。

我无法理解如何 选择该比率。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takao、

    表1显示了与平均电感器(和输出电流)相比、电感器电流纹波峰-峰值的百分比。 因此、对于1A 输出和4.7uH 电感器、电感器峰间纹波电流将为510mA (或1A 的51%)。 由于您远离电流限制、因此在较低的输出电流下纹波可能会变得更高、数据表中指定的最大纹波比 r 只是为了确保您不会跳变电流限制。

    请注意、输出电容进一步降低了 LED 纹波电流。 但是、在给定该器件建议的相同输出电容的情况下、较低的电感器纹波电流将导致较低的 LED 电流纹波。

    此致、

    克林特