This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:器件 G1A、G1B 和 G1D 之间的差异

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671834/bq27421-g1-difference-between-devices-g1a-g1b-and-g1d

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

您能告诉我 G1A、G1B 和 G1D 这三种类型是否具有相同的硬件吗?

我猜这些器件是相同的、但它们随附了依赖于 Chem_ID 的不同预配置?

如果确实如此:如果相应地更改了该器件的配置、是否可以为充电电压高达4.3V 的电池使用 G1A 电量监测计?

谢谢、此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!
    遗憾的是、这些配置文件不可更改、因此您需要为4.3V 电池订购 bq27421-G1B。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。

    我使用 G1B 为4.3V 电池创建了黄金映像、并将其编程为 G1A。 监测结果很有希望。 根据这一观察结果、我假设 Chem_ID 用作开关、为电量监测计类型 G1A、G1B 或 G1D 选择三个参数设置之一。 在我看来、Chem_ID 选择的所有参数都可以通过 I2C 进行配置。
    这是真的吗?

    您能否详细介绍这三款器件之间的区别吗? (硬件、算法、设置?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!
    设备仅在 chem id 中有所不同。 它们具有支持不同最大电压的 CHEMS。 这在数据表中进行了捕获。 您需要运行我们的在线工具 gpcchem,以确定设备 chem id 是否足够接近您的单元格。 就像 David 指出的、您需要将 G1B 用于4.3V 电池。 该工具可让您大致了解使用 G1B 类型时预期会出现多少误差。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    非常感谢。

    那么、Chem_ID 是否用作数据存储器中参数的选择器?
    这基本上意味着、只要正确配置数据存储器、我使用的电量监测计版本就无关紧要。
    -或者、Chem_ID 是否用作隐藏参数的选择器、这些参数无法通过 I2C 进行访问?

    您能否确认其中一个假设?

    谢谢、此致、
    Johannes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!
    bq27421是一款基于 ROM 的监测计。 只有3个特定的 chem ID、它们应用作不同单元格的单个大小的-fall ID。 这实际上是一种无法接受的状态、因此您需要确保电量监测计上硬编码的默认化学 ID 能够与您的电池配合使用。
    无法为此测量仪表更改化学 ID 参数。 Chem id 由 OCV、Ra 和 Rb 值组成。 您只能访问 Ra 值、因为这些值会随着监测计的学习而更新。

    如果您使用 bq27520或 bq27542等基于闪存的监测计、则可以将化学 ID 更改为与您的电池单元匹配的化学 ID、以提高 SOC 精度。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx