This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:cnguyen00@irtronix.com

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466, LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683596/lm3466-cnguyen00-irtronix-com

器件型号:LM3466
主题中讨论的其他器件: LM3464

根据 数据表中的图19、我使用 LM3466来驱动3个 LED 灯串(每个灯串为350mA)。

我是否必须使用恒流源来驱动这些应用?

我使用了具有电流限制设置的台式直流电源、发现 LED 电流未调节、但会继续上升、直到达到台式电源的电流限制设置、这不是我想要的。

我知道数据表中说 LM3466将与恒流源配合使用、但不明白原因。

如果我使用具有更高电流能力的恒流源并依靠 LM3466将每个灯串的电流调节至所需的350mA 设置、那么电路是否正常工作?

此致、

Chien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chien、

    LM3466不是电流调节器、它与其他 LM3466共享电流。  它们需要使用电流源进行驱动、在您的情况下、其理念是提供1.05安培电流、并在三个 LM3466s 之间共享、每个电流为350mA、3X 350mA = 1.05A。

    同样、LM3466不会调节电流、因此如果您使用一个电流并为其提供350mA 电流、它将为 LED 提供350mA 电流、如果您增大电流、LED 电流也将增大。  如果您使用两个 LM3466、它会将每个灯串的电流源一分为二、如果您使用三个、它会将电流源除以三个、向每个 LED 灯串发送1/3的电流(这正是您尝试执行的操作)。

    LM3464是一款多通道电流调节器、可限制流入每个 LED 灯串的电流。  为了提高效率、它需要通过动态余量控制来控制电压余量。

    此致、