This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:PWM 下 Iq 关闭与放大器;空载

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700635/tps61175-q1-iq-under-pwm-switching-off-no-load

器件型号:TPS61175-Q1

尊敬的先生。

PWM 开关下的 Iq 在 DS 上定义为最大值 3.5mA。

是否可以澄清 PWM 关闭和空载条件下的 IQ?

很抱歉询问此类问题、但请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您实际上问的是无负载电流、它与 Vin 和 Vo 有关、您的应用中的 Vin Vo 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    非常感谢您的回复。

    有我的应用程序的参数。

    VIN = 3.3V、Vout = 5V、Iout = 1A

    我的问题与上述参数无关。

    我的客户也在寻找 IQ 较低的产品。

    一些产品在无开关条件下定义了 IQ。

    对于 TPS61175-Q1、可以将其定义为类似

    这类产品。 这是我的问题。

    此致、

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了、我们将在本周的无开关状态下测试 IQ。 请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen-San。

    非常感谢您的理解和大力帮助。
    我将等待您的结果。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型 Iq 为0.6mA、最大值为0.9mA。