This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3431:LM3431/92应用问题

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3431, LM3421, LM3492, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682853/lm3431-lm3431-92-application-question

器件型号:LM3431
主题中讨论的其他器件: LM3421LM3492TPS92515

您好、TI、

我是否知道 TI LED 驱动器具有类似的 NCV78763器件? 看起来 LM3431/92具有相同的升压-降压(线性)拓扑。
您能为我们提供以下问题的意见吗?
1. LM3431/92线性灌电流优势比较78763开关电流源。
2. LM3421/92如何解决并联 LED 阵列的缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    让我明天再详细了解一下、我将告诉您。 您是否对 LM3431 (3通道)或 LM3492 (2通道)更感兴趣?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cliniton、

    是的。 我希望完全取代 NCV78663。
    并取决于应用来决定 LM3431/92。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我不确定它们与 NCV 器件的直接比较是否非常好。 这是一个两级升压转换器、后跟两个高侧电流感应降压稳压器(类似于 TPS92515)。 LM3431/92是升压稳压器(或用于降压/升压的 SEPIC)、后跟线性稳压器、可调节输出电压以最大程度地降低线性元件中的损耗。 该线性电流调节可实现极低的纹波和快速 PWM 调光(如果需要)、并且比降压转换器更加精确。

    因此、最好的方法可能是让我知道您需要哪些规格、以便我提出建议。 您能否提供输入电压范围、LED 灯串电压和灯串数量、LED 灯串电流以及您可能具有的任何模拟或 PWM 调光要求? 谢谢。

    此致、

    克林特