This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41:ucc28c41比较器引脚输出电流限制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673479/ucc28c41-ucc28c41-comp-pin-output-current-limit

器件型号:UCC28C41

大家好、

UCC28C41具有用于 EA 输出的 COMP 引脚。 在数据表中、它是内部电流限制、您能否共享该限制点的值? 或者、曲线可能会显示性能限制?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    源电流典型值为1mA、最坏情况下的最小值为0.5mA。

    此致

    Peter