This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:输出电流无法达到2A、它在650mA 时停止

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701367/bq24133-output-current-can-not-reach-2a-it-stop-at-650ma

器件型号:BQ24133

您好!

我使用的是 BQ24133、但输出电流无法达到2A、它在650mA 停止。  

我们检查引脚20 REGN、它仅获得5V 电压。

我的输入为直流5V、电池为单节 锂聚合物电池。  

由于我的原理图是机密的、您是否会告知我应该将原理图发送到哪里进行审核?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    我看到您向我发送原理图、在我查看客户的原理图后、我在下面给出了一些建议。

    根据 ISET 电阻分压器设置、CC 应为2.5A、终止电流应为250mA、但客户的 CC 和终止电流不正确。

    因此、请要求客户再次检查

    1. R15值和容差?

    2.要测量 ISET 引脚电压、在 CC 模式下、电压应为500mV @ 10m Ω 感测电阻

    3、电池电压应该是4.2V、所以如果是、请将 R36更改为0欧姆

    4.您能否要求客户测量 SW 节点和电感器电流以进行检查?

    谢谢