This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976EVM:GND 短路问题?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701153/tps22976evm-problem-with-shorts-to-gnd

器件型号:TPS22976EVM
主题中讨论的其他器件:TPS22976

我只是板载其中一个评估板。 将3.3V 连接到输入(J1、正确极性)、并且我的电源进入电流限制模式。 我检查了所有内容。 一切看起来都不错。 我尝试测量了从+到-的电阻、它大约为1欧姆。 实际上、所有4个螺钉端子之间的测量值大约为1欧姆。 非常奇怪。  

我甚至尝试移除其中一个端子、放置探测焊盘也会显示大约1 Ω 到 GND。 还有人找到了这个吗? 应该对它们进行测试、但我想不出我可能会做的任何事情。 这不是一个复杂的电路板!

进一步研究:在电源电流限制设置稍高的情况下、TPS22976变得非常热。 因此、它必须组装错误。 这意味着它一定未经过测试... 很棒…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这对于我们的 EVM 来说显然不是正常行为。  我们没有其他人处理过这个问题、我们手头的板也没有表现出这种行为。 每个 EVM 在组装后都要经过测试、因此该电路板出现问题似乎很奇怪。

    要继续支持此问题、请直接通过 a-kaknevicius@ti.com 与我联系

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Digikey 将在一晚内给我发送另一个邮件、因此我将再次报告! 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    听起来不错、请告诉我新 EVM 的性能是否更好。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、更换电路板按预期工作。 奇怪。 感谢你的回应 Alek。