This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409 PFET 栅极电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683540/lm3409-lm3409-pfet-gate-voltage

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3401

您好!

PGATE 引脚的电压是多少?  我在数据表中找不到有关它的任何信息、但可能我只是遗漏了它。  我尝试将 PFET 的大小调整为我要构建的电路。  FET 的 QG 是效率的一个重要属性、它随栅极驱动的强度而变化。  这是重要信息。

我可以看到、LM3401指定4.5V 驱动(精确地说、Vin-4.7V)。  但我在 LM3409数据表中看不到相同的规格。

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    栅极驱动源自 VCC、因此栅极电压与6V 相同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢一百万克林特。 我没能捕捉到那种细微差别。 这有助于处理具有较低 Rdson 的较大 PFET Qg。