This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:ucc28c42

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672001/ucc28c42-ucc28c42

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

是否知道在电压模式下运行 UCC28C42的所有努力都不起作用?

感谢您的任何帮助

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    在电压模式下使用此控制器当然是可能的。

    您只需缓冲定时斜坡并将其与 CS 引脚耦合即可。

    由于斜坡上存在偏移、因此您需要以容性方式耦合缓冲信号。

    数据表中的图28描述了此应用

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    Thnx 的回复很迅速...但是我的尾在其他地方被抓住了...这段时间我一直带我给你另一个反馈。

    正如您在这里以及在 d/s 中提到的那样、我尝试了该电路 但它似乎不起作用。 PWM 在某种默认情况下会持续 几百 ns、输出会下降-显然电路不起作用。 然而、您移除斜坡并恢复电流感应、它按预期工作。

    我认为 VM 也需要对补偿进行一些更改。

    对于 TINA-TI 中给出的示例、有什么想法?..我使用了完全相同的值、通过2N2222 7 RC 将斜升至 CS 引脚

    Thnx