This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3305:新数据表缺少详细信息:WDI 悬空时禁用看门狗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701612/tps3305-new-datasheet-lacks-detail-watchdog-disabled-when-wdi-is-floating

器件型号:TPS3305

您好!

TPS3305的当前数据表未提及 WDI 引脚悬空的情况:TPS3305看门狗被禁用。

旧数据表 SLVS198A−1998年12月−2002年12月修订第3页包含以下信息:

TPS3305-xx 器件集成了看门狗计时器、该计时器由正或负定期触发
WDI 的转换。 当监控系统无法在超时间隔内重新触发看门狗电路时、
t t (OUT)= 1.6s,复位在 t d 时间段内变为活动状态。 该事件还会重新初始化看门狗计时器。
将 WDI 保持为未连接状态将禁用看门狗。

(此数据表修订版易于在网上找到)

我在新数据表中找不到此信息。

我是否可以假设 TPS3305将继续按照 SLVS198A 中的说明工作?

我在新设计中使用该器件、它将在启动时浮动、直到软件运行(>1.6)。

此外、仍然存在此处所述的不正确的原理图:  

https://e2e.ti.com/support/power_management/svs_and_sequencers/f/212/t/99072

旧数据表中的原理图是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lo:

    你是对的。 旧格式中似乎缺少数据表页面、因此我将尽快更新当前数据表。 感谢您指出这一点。

    将看门狗保持断开可禁用看门狗。 如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。 另请更新原理图。

    此致、
    环路2.