This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:紧急:TPS92641双脉冲问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683415/tps92641-urgent-tps92641-double-pulse-issue

器件型号:TPS92641

您好的支持团队、

在生产阶段、我遇到了 TPS92641非常紧迫的问题。 我们观察到 TPS92641在 室温下的轻负载下存在双脉冲问题。 但是 、如果我使用冷喷来冷却器件外壳、则双脉冲问题将消失。

生产 工厂已报告50台设备中有2台设备出现了此问题、由于此问题、生产 已暂停、我们需要在本周之前完成此操作。

工作条件如下:

输入=+54V

输出=+30V

负载= 700mA

 

波形:

正常(-20度):

异常(25度):

请认真对待、我们需要尽快解决这个问题。

 

谢谢你。

此致、

Andy Show

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已被告知、我们的产品线目前正直接支持这一点。 请继续这种支持方式、因为他们已经熟悉此问题。

    谢谢、

    克林特