This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:软启动期间的开关频率

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672348/lm22670-switching-frequency-during-softstart

器件型号:LM22670

您好!

在软启动期间、开关频率是由 RT 还是原始值设置?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在软启动期间、如果存在同步信号、则它将根据您的同步频率进行切换。 当部件处于 CCM 模式时、同步也会起作用、因此当您在无负载的情况下启动时、该部件将以 DCM 模式运行、并且不会处于同步的频率。

    同步模式或 RT 模式在器件启用后确定。 因此、如果您在启动时有 SYNC 信号、并且在启动后丢失 SYNC 信号、则器件将以500kHz 的默认开关频率进行开关

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief-San、

    感谢你的答复。

    我们假设通过 RT 设置开关频率。
    那么、软启动期间的开关频率是否基于 RT?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正确。

    谢谢
    -Arief