This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC3895, UCC28951-Q1, UCC28950, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699388/ucc2895-ucc2895

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件: UCC3895、、LM5046

您好!

对 UCC2895有两个问题:

UCC2895和 UCC3895的最小开关频率是多少?

此 IC 是完整新设计的理想选择、还是推荐使用任何其他 IC 器件?

请将此消息转发给 David Wilson。

此致 Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan

    UCC2895器件的最小开关频率约为90kHz。 基于 DS 和 CT = 880pF 且 RT = 120k 欧姆(100pF < CT < 880pF 且40k < RT < 120k -第11页底部)中的 eq 2。

    该器件广泛使用、通常是最佳选择。 它主要用于初级侧调节、但如果需要更好的瞬态响应、则可用于次级侧调节。 它不包括 SR 驱动信号。

    UCC28950 (或适用于汽车应用的 UCC28951-Q1)是一款新型的替代器件。 该器件的扩展功能集优于 UCC2895。 例如、它包括主开关信号(OUTA、OUTB、OUTA、OUTD)和 SR 驱动器(OTPE 和 OUTF)上具有自适应延迟的 SR 驱动信号。 它还更适合次级侧调节应用、但也可用于初级侧调节。 UCC28950还具有更好的突发模式控制和在轻负载时禁用 SR 驱动的功能。
    与 UCC2895的100kHz 相比、它还可在低至50kHz 的频率下工作。

    如果输入电压小于105V、则 LM5046也值得考虑。

    如果您想了解更多信息、请告诉我

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您提供快速而详细的答案。 它解决了我的问题。

    另一个问题:
    通过使用连接到 SYNC 引脚的外部时钟、开关频率是否可以低于90kHz?

    此致
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan

    这是一个好问题、我没有在硬件上尝试这个问题的直接经验。

    我自己构建了数据表图3中所示振荡器电路的 PSIM 模型、并且可以降低开关频率(从90kHz 标称值中降低70kHz)。 但是、我根本无法提高开关频率。

    这样做的基本原因是、如果您尝试同步到更高的频率、CT 斜坡不会达到2.5V 阈值、因此 RS 触发器不会改变状态。 如果您同步到较低的频率、则 CT 斜坡达到2.5V、触发器将改变状态。 当发生这种情况时、CT 开始再次向2.5V 充电、但在同步脉冲到达该点之前会进行复位。

    正如我说过的、我没有在硬件中尝试过这种方法、因此可能会出现一些意外行为。 如果您愿意、我可以向您发送 PSIM 模型。

    总的来说、回到您原来的问题、我认为 UCC28950是一个更好的选择-它的振荡器可被设定为50kHz。 如果需要、也可以将其同步到外部源。

    您是否考虑了特定的开关频率?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    再次感谢。 为了使用 IGBT 技术、我需要大约35kHz 的频率。
    我已经研究了一个工作频率为35kHz 的系统。 因此我有点困惑。
    显然、可以将开关频率降低到35kHz。 但该值超出规格。

    你有什么想法吗?

    此致
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan

    我已经将这个问题转给了一位同事、他可能会提供帮助。 我还将研究如何将 UCC28950下拉至35kHz 左右。 请给我几天时间来运行测试、看看我的同事是否有关于 UCC2895的更多信息。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记说我提到的系统是与 UCC3895DW 一起运行的。

    此致
    Stephan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然-我忘记问!

    感谢您提供的信息-我将介绍这些信息。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephan

    我的同事没有尝试过这种方法。 我现在在工作台上运行了一个开环测试台。 我已使用建议的最大 RT 和 CT 值对其进行设置、因此我应该得到一个大约90kHz 的振荡器频率。 各个 OUTx 信号以一半的频率运行、因此这一切都正确。

    我一直无法使振荡器下拉至足够低的水平、从而在 OUTx 引脚上获得35kHz 的频率。

    您能否检查您必须手动系统中使用的 RT 和 CT 值-也许您有一个原理图?
    您是否还可以向我发送同步和 CT 引脚波形图?

    谢谢
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    以下是值:

    RT=470k Ω、CT=820pF

    我正在处理波形。

    此致

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan

    感谢组件值。 我将其放入测试板中、自由运行的振荡器频率降至25kHz (OUTx 信号为12.5kHz)。

    然后、您可以在下图中看到、我能够将振荡器同步至高达70kHz (OUTx 信号上为35kHz)的频率。

    我正在等待一些同事提供更多信息、但我不再需要您提供的波形。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    这些是好消息。 谢谢。  

    您如何将振荡器频率同步至高达70kHz?

    您是否更改了 RT 和 CT 值或是否使用了 SYNC 引脚?

    UCC28950也可以设置为此频率吗?

    此致

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan

    UCC2895:我使用了您发送给我的 CT 和 RT 值- 470k 和820pF。 如果您将 SYNC 引脚保持开路、则控制器以其标称频率运行、该频率约为25kHz (OUTx 引脚为12.5kHz)。

    然后、我直接在 SYNC 引脚上连接了一个信号发生器-0至5V -没有其他变化。 信号发生器输出为70kHz、振荡器同步至该频率、因此 OUTx 引脚以35kHz 的一半频率运行。

    UCC28950振荡器将上拉至 SYNC 信号、但也会下拉一点点(UCC2895上的振荡器仅上拉)。 我将检查 UCC28950的同步范围-可能在周一。

    此致

    Colin