This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170 AOC 设置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672891/tps40170-tps40170-aoc-setting

器件型号:TPS40170

您好、先生、

我是否可以与您再次确认、我们的客户使用了 TPS40170、如果 AOC = 4.5、那么我们可以正确打开 RLDRV (R5)?

IOCP (最小值)=8A
IRIPPLE=2.4A
MOSFET 是 CSD87350
RDS (on) Q1 = 5m Ω
RDS (on) Q2=1.1m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、它看起来是的、它进入 RLDRV 打开状态。
    我还建议在布局和原理图方面遵循 EVM 概念

    谢谢
    -Arief