This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:关于内部 FET

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673218/tps2373-about-internal-fet

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

您好!

我们的客户有关于 TPS2373-4的问题。

请提供 TPS 2373 - 4的内部 FET 的特性图、如下所示。

如果没有、请告诉我 Cbulk 值的上限。
@ Ta = 85°C、Vimax = 57V、PDoutput = 70W

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Konnichiwa Mayumi。 感谢您的客户对 TPS2373-4的关注。 他们问题的答案受几个因素的影响、例如 PCB 尺寸、铜量和过孔(尺寸和位置)。

    在验证阶段、我们针对该器件进行的热建模基于以下参数:

    •PCB 尺寸:76x114x1.6mm
    •2个1oz 铜层、底层为全覆铜
    •3x3过孔位于器件外露焊盘下方
    •工作电压为57V、环境温度为85°C

    我们的结果证明、系统将在没有热关断的情况下通过高达~240uF 电容的浪涌电流。 我建议将此值用作客户系统验证测试的起点。 如果想要增加一些裕度、或者参数与上述列表有很大差异、则可以从更保守的角度开始。

    请注意、输出功率无关紧要、这是因为高级启动特性(包含在 TPS2373上、而不是 TPS2372上)可确保负载在浪涌期间关闭。

    祝您和您的客户好运、