This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:如何用于双端口

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673332/tps2378-how-to-use-for-dual-port

器件型号:TPS2378

你(们)好

该电路具有用于 POE+的双端口。
当它们将 RTN 连接到公共 GND 时、它们不能用作输出侧的 POE+。

是否需要将 GND 作为双端口的连接方法单独连接?

此致。
Hayashie2e.ti.com/.../0488.PoE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    通常、我们在每个 PD 的 RTN 上放置一个二极管、以便当一个 PD 打开时、它不会对无法执行检测/分类的第二个 PSE 进行偏置。 但是、如果您可以使用一个 PSE 一次为负载供电、那么它应该仍然可以工作。

    我建议查看随附的培训视频。 您拥有的设计与 UPOE 相似、不同之处在于采用了单独的电缆(而不是一根电缆)。
    training.ti.com/high-power-poe-design-considerations

    此致、
    达尔文