This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673128/tps65217-tps65217c

器件型号:TPS65217

 根据  数据表、引脚24和29 DCDC2[3]输出/反馈电压感应输入是否真的是输出?

引脚19 DCDC2输出/反馈电压感测输入标记为输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这个问题:数据表中列出的所有引脚都具有相同的措辞。

    这些引脚都是 PMIC 的输入。

    直流/直流转换器的开关节点为 L1 (引脚20)、L2 (引脚23)、L3 (引脚31)、是高电流流出的地方。 这些被列为输出。

    VDCDCx 网络系统的输出、因为这是负载将连接的网络(对于高电流、为粗线迹或多边形覆铜)。

    VDCDCx 引脚 PMIC 的输入、这是感测线路连接回器件的地方(对于低电流、可实现细迹线或开尔文连接)。