This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:TPS92515HVEVM-749 J1更换

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HVEVM-749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673083/tps92515hvevm-749-tps92515hvevm-749-j1-replacment

器件型号:TPS92515HVEVM-749

尊敬的 TI:

我有 TPS92515HVEVM-749高电流降压 LED 驱动器评估模块。 我看到可以使用跳线 J1来设置 ILED。 出于我的目的、我需要用控制信号替换跳线和开关/模拟多路复用器或微型固态继电器。 您能否推荐此类 ASIC?

我还想问、如果我在 IADJ 引脚上强制使用5V、会发生什么情况?

在我的应用中、我需要1400ms 36mA ILED、然后90ms 间隔(无 ILED)、然后190ms 1000mA ILED 以及90ms 间隔。 所有这些都将在循环中。

非常感谢您的任何建议

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    将 IADJ 连接到 VCC (或另一个5V 电源)会将峰值电流感测钳位到240mV、如数据表中所述。 在两个电流电平之间切换的最简单方法是在 IADJ 和 VCC 之间连接一个电阻、以实现高电流(1000mA)运行。 然后、对于低电流设置、只需使用一个小 FET 将另一个电阻器从 IADJ 接地、以形成一个电阻分压器、从而在 IADJ 实现较低的电压。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    是的、这是合理的、但如何在一段时间内不获得电流? 总共、我需要1A 的持续时间为90ms、36mA 的持续时间为1400ms、0mA 的持续时间为90ms。
    非常感谢
    此致
    Marcin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    在无电流期间、只需将 PWM 引脚拉至低电平、输出电流将为零。

    此致、

    克林特