This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:约2.5V<Vin<2.7V 条件

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701607/tps61088-about-2-5v-vin-2-7v-condition

器件型号:TPS61088

您好!

您能告诉我 TPS61088在"2.5V<Vin<2.7V"条件下的运行情况吗?
客户使用的输入电压范围为2.7V~5V。
(它是 USB 和电池电压的5V。)
不过、当输出电流较大时、
在某些情况下、输入电压可能会下降(2.5V<Vin<2.7V)。

让我们从上述背景中提出以下问题。

在"2.5V<Vin<2.7V"条件下使用 TPS61088是否存在问题?
在 "2.5V<Vin<2.7V"条件下、您可以补偿电气特性吗?
如果无法保证、您能告诉我无法保证的项目吗?



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61088在输入电压>2.7V 时成功启动后、可在2.5-2.7V 范围内正常工作。 确保在大负载条件下 Vin 绝不会降至2.5V 以下。 或将触发 UVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢您的友好支持。
    我可以再问一个问题吗?
    在2.5V<Vin<2.7V 的情况下、还是保证了电气特性?



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 当2.5V<Vin<2.7V 时、可保证所有电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helen San、

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。
    我将通知客户。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 祝您好运!