This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:有关此器件遥感的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673521/tps62160-questions-around-remote-sensing-for-this-device

器件型号:TPS62160

我的一位客户正在寻找有关以下内容的确认信息:

关于实施 "电源远程感应"  (slyt467)中规定的方法、为了 考虑从 SMPS 到 SoC 负载的配电网络中的 IR 损耗、我们能否确认 TPS62160QDSGTQ1是否支持该方法?

如果是:

  • TPS62160QDSGTQ1具有  FB 和 VOS 引脚。 哪一个会进入负载?
  • Vos 被列为控制环路电路的电压感测和连接
  • 正在寻找确认是否在负载处将其中一个或两个抽头

注-远程传感器位于距离负载约1.5 - 2英寸的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    对于 TPS62160、请将 VOS 连接到输出电容附近的 IC、并将顶部 FB 电阻器走线连接到负载。

    由于您需要-Q1版本、因此这是最佳解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris