This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL598:TL598

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701540/tl598-tl598

器件型号:TL598

尊敬的:

我们已经使用 TL598QD 很多年了、现在我们认识到它仅提供商业版本、工作温度为0°C 至+70°C。我们能够测量由 TL598CD 组装的电子器件在 -40°C 温度下的工作温度、并检查我们的电子器件的正确功能。

我有疑问。为什么停止生产 QD 版本? 这是因为对这种变体的需求很小吗? 我们是否可以假定生产过程从开始就仍然相同,因此我们在-40°C 温度下的测试将会成功?

谢谢你。

此致

Jaroslav Mrhalek