This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536EVM-3-SW:如何在 BQ76pl36EVM 软件界面中打开电池平衡功能、平衡图的背景颜色是否可以变为白色?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536EVM-3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679154/bq76pl536evm-3-sw-how-to-open-the-battery-balance-function-in-the-bq76pl36evm-software-interface-whether-the-background-color-of-the-equilibrium-graph-can-become-white

器件型号:BQ76PL536EVM-3-SW
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536EVM-3

我购买了 BQ76pl536EVM-3、打算使用官方软件来执行加电实验。 可以显示电池电压值、但如何打开电池平衡功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此主题移至相应的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南中应记录这些内容。 您可以在器件文件夹中找到它。

    1.通过单击 CB_CTRL 寄存器选择要平衡的单元格。
    2.通过下拉 CB_TIME 来选择时间。 您必须选择最小值或秒
    3.选中“轮询”,然后平衡单元格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我已经找到了用于启用电池平衡功能的 CB_CTRL 寄存器。 我想问、如何设置平衡电压值? 在我打开平衡后、电压仅下降0.1伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太确定您的平衡电压值是什么意思、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用主机计算机软件测试 bq76pl3536evm、手动打开 CB_CTBL6、打开电池平衡、将时间设置为1秒

    观察图、电池6的电压确实下降了、但下降了0.1V。 我想问一下如何使它稍微大一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    平衡是通过释放电池的电流和能量来实现的。 您可以使用 C 速率计算大致计算平衡所需的时间

    示例:2Ah 电池、在1A 放电时、放电需要2小时)。

    这是纸巾数学的粗略回顾,但答案是需要时间来平衡。 由于平衡电流的原因,您还可能在平衡期间测量 I*R 压降。