This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:有关此器件(和 TPS62160)遥感的快速问题

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618, TPS62160, TPS62147, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673508/tps54618-quick-questions-around-remote-sensing-for-this-device-and-the-tps62160

器件型号:TPS54618
主题中讨论的其他器件: TPS62160TPS62147TPS62135

我的一位客户正在寻找有关以下内容的确认信息:

关于实施"电源远程感应" (slyt467)中规定的方法、为了考虑从 SMPS 到 SoC 负载的配电网络中的 IR 损耗、我们能否确认 TPS54618QRTERQ1和 TPS62160QDSGTQ1是否支持该方法?

如果是:

  • TPS54618QRTERQ1具有来自电阻分压器…Ω 的 VSENSE 输入 因此、顶部电阻器将连接到负载位置、并使用 VSENSE PIN6输入端的电容小心防止反馈走线受到噪声的影响。 对吧?
  • 该转换器还有其他特定的指导吗?

 和...  

  • TPS62160QDSGTQ1具有 FB 和 VOS 引脚。 哪一个会进入负载?
  • Vos 被列为控制环路电路的电压感测和连接
  • 正在寻找确认是否在负载处将其中一个或两个抽头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将远程感应负载的距离有多远?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    遥感线路都位于同一 PCB 上、在每种情况下均小于2英寸… 可能接近1英寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Macael、

    在这种情况下、TPS54618没有问题。 在许多 EVM 上、我使用输出连接器作为调节点、通常距离 IC 约1.5英寸。 您甚至可能不需要应用手册中提到的旁路电容器。 如果您使用该值、则需要注意该值。 它的作用类似于前馈电容器、并在环路中放置一个零/极对。 使用的1uF 会将该对置于低频率。 不过、我会将 FB 电阻分压器放置在靠近 FB 引脚的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John、感谢您的帮助。 我刚刚注意到 TPS62160属于不同的产品系列、我将向他们寻求确认。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS62160、请将 VOS 连接到输出电容附近的 IC、并将顶部 FB 电阻器走线连接到负载。

    此外、我还推荐全新的更精确(1%对3%)的 TPS62147/8。 这些是 TPS62135/6的2A 版本。 如果您正在努力使用遥感来克服一些小的 IR 压降、那么更精确的器件会更好。