This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:如何获取器件掩码集的修订历史记录?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682682/lm5072-how-can-i-get-the-revision-history-of-the-silicon-mask-set

器件型号:LM5072

我想知道在这一部分的生命周期(Nat Semi 2006到今天)中、掩膜组的任何变化的月份/年份。 是否有方法获取此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    遗憾的是、对于这个较旧的 IC、我们没有这些信息。 如果有任何影响数据表中所示性能的更改(例如 EC 表)、则该更改将作为规格更改记录在数据表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢快速响应。 数据表是否从修订版 A 更改为修订版 B、从修订版 B 更改为修订版 C? 我正在尝试将旧器件与新器件进行比较。

    谢谢、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    查看我们的文献数据库后、它仅包含 TI 数据表 REV D。您当前的电路板上是否存在任何不会出现您的旧电路板的特定问题、我们可以查看这些问题吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在理想的世界中、我同意。 但是、数据表中的并非所有参数都反映了器件的性能。 事实上、我只是让一家制造商告诉我一个简单的流程更改、它不会影响性能、看起来就像这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    也许我们可以离线处理这个问题、以便我们可以更详细地了解。 我将向您发送一条消息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。