请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54231 工具/软件:WEBENCH设计工具
当我使用 webench 设计电源以满足我们对12V 直流输入和2A 输出的要求时,使用 TPS54231输入参数并选择打开设计选项卡后,网页将停止响应并显示“请稍候,WEBENCH应用正在加载...” 我已尝试将输出电流更改为1A、但问题仍然存在。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
不知道您的网络会发生什么情况、我可以打开设计。 请使用该设计的链接。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D2F209B711CABDB6
BRS、
Ryan