This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:TPS65100-Q1原理图添加了 RC 延迟

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701042/tps65100-q1-tps65100-q1-schematic-add-rc-delay

器件型号:TPS65100-Q1

尊敬的:


我们的客户修改了 TPS65100-Q1 EN 引脚、增加了 RC 延迟和 AVDD 输入12.06v


请帮助 再次确认随附的原理图。

e2e.ti.com/.../217EA01_2D00_1A0_5F00_TPS65100QPWPRQ1_5F00_EN-pin-_2600_-AVDD-voltage-modify-confirm.pdf

我们的客户测量轻负载效率、但我们发现效率仅为58%、如何提高效率?  

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在6月25日前回复

    此致、
    Shinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我查看了您对原理图的修改、它们看起来很好。

    在轻负载效率方面、这是一款固定开关频率升压转换器、在轻负载时不会以 PFM 模式运行、即即使在轻负载时、开关频率也与重负载时相同、因此开关损耗大致相同。 数据表(图7)中的效率曲线显示、您大致可以在升压转换器输出中获得25mA 的正确效率。

    此致、

    辽卡特