This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:具有 BQ76920的电池组大

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682259/bq76920-battery-pack-big-with-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76940

我将用10节18650电池分成3个更小的电池组、其中一节4节电池、而另外两节各3节电池、以对 USB C 进行充电、因为 USB C 的电压为20V、电流为3A。

我可以堆叠 BQ76920?

如果没有、我可以使用其他哪款电池监控器?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 David 先生。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    bq76920未被设计成堆叠。 采用低侧开关的简单设计确实允许反向电压发生在堆叠电池组中、其中每个电池组都有自己的保护功能。 如果您有一个电池模块的通信接口、您将需要某种方法来为通信接口提供隔离、并需要一种方法让您的系统在3个模块之间切换以编译有关电池状况的信息。 每个模块在连接时都将单独与充电器通信、但仍然通过隔离式接口进行通信。 确保选择适合堆叠模块组件的保护 FET。
    另一种方法是使用由 bq76930监控的单节10S 电池和一组保护 FET。 您的通信接口可能仍需要隔离。 提供一个升压电路来从 USBC 电源为模块充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你非常乐于助人...

    ´m 我想使用 bq76940、因为电池的数量可以提升、但我不确定电源。

    我可以为 bq76940提供10节电池50、4V 或63V?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    50.4或63V 将高于建议用于 bq76940运行的5V/节电池电压。 如果您有4.2V 电池、则需要15节电池才能达到63V。 您可以将 bq76940与4.2V 电池中的10节一起使用、但最大电压为42V。 对于10节电池、使用 bq76930更为常见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    您非常乐于助人
    此致