This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:针对过压的电源正常指示

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023-Q1, TPS653850-Q1, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701411/tps65023-q1-power-good-for-over-voltage

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS653850-Q1TPS65218D0

大家好、  

我注意到 tps65023-Q1具有电源正常功能、但我不确定 VPGOODR (意味着上升)是否会增加-7%、-5%、-3%。 但负 xx%。

您是否意味着在发生过压情况时将输出电压提高到阈值以上(-7%至-3%)?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NY、

    PGOOD 阈值有两个规格:VPGOODF 和 VPGOODR、两者均为欠压。 它们之间的差异是 PGOOD 的迟滞。

    当 Vout 处于目标输出时、PGOOD 寄存器位为0。 一旦输出电压降至 VPGODF (典型值为-10%)以下、PGOOD 位将设置为1。 然后、一旦输出上升到高于 VPGOODR (典型值为-5%)、PGOOD 寄存器位将复位为0。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Karl、非常感谢、现在我明白了。 但是、该器件似乎没有 OVP、而具有 UVLO。 我们是否有办法获得 OVP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yada-San、

    许多 PMIC 和 PMU 仅具有影响 PGOOD 值的 UVLO。

    OVP 不太常见。 为了推荐具有 PGOOD 的 PMIC、该 PGOOD 由 UVLO < VOUT < OVP 确定、我需要了解有关您的系统的更多信息。

    到目前为止、我只知道您正在使用符合汽车标准的 TPS65023-Q1。 例如、TPS653850-Q1器件可监控欠压和过压、但适用于功能安全应用。 TPS65218D0可同时监控 UV 和 OV、但不符合汽车标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 我明白、谢谢!