This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:关于 TPS53353数据表纹波注入公式

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673470/tps53353-about-tps53353-datasheet-ripple-injection-formula

器件型号:TPS53353

大家好、

我们发现 TPS53353数据表介绍了纹波注入电路。

我们要检查:

Ton 是什么意思? D*T?

2.如何获得公式和 N 值?

3、VINJ_SW 为何需要小于50mV? 哪种价值应该更好?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    Ton 是准时的。 TON = Vout /(Vin * Fsw)

    对于 N、Vout 小于或等于10 1.8V 时使用2。对于1.8V 和3.3V 之间的 Vout、N = 3。对于 Vout 大于或等于3.3V 或任何时间 Lout 小于250nH 的情况、N = 4。 除此之外、没有其他公式。

    50mV 是建议的最大纹波注入。 您应该尝试15至20 mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    为什么50mV 为最大值、在我看来、较大的纹波只会导致精度问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较低的纹波可能会导致过多的抖动。  增加纹波可减少抖动、但会减慢瞬态响应。  过大的纹波可能会导致不稳定。