This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:webench 设计和评估模块设计中的元件差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680889/tps54561-component-difference-in-webench-design-and-evaluation-module-design

器件型号:TPS54561

大家好、

在相同的输入/输出电压和电流条件下、我发现 webench 设计和 EVM"SLVU993"之间存在组件差异。请提供您的信息、以便遵循 webench 设计或 EVM 设计。

Webench 设计随附于 below.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5010737_5F00_12_5F00_57633056.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请遵循 EVM 设计。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    感谢您的回答。

    但我仍然不清楚的是、我们如何才能为相同的东西获得两种不同的设计、即使两者都来自德州。

    为此、我可以使用 EVM 设计、但请告知 EVM 不可用的其他器件。 在这种情况下、我们始终仅关注 WEBENCH 设计。 因此、请更新此内容。

    第二件事是、数据表中提到了 IC 可以实现100%占空比、因此我是否可以假设它可以在100%占空比下工作。? 在我的设计中、输入电压可能会低于输出电压、因此我正在寻找100%占空比、在该占空比中、我可以获得与 MOSFET RDS 和电感电阻器上的输入减压相同的输出。

    那么、让我知道它是否可以在100%占空比下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    请回复上述询问、因为这对我的用例很重要、并且会妨碍我选择此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    就组件值/选择的差异而言、应注意的是、多种无源组件值组合将提供相同的操作点。 这适用于反馈网络中电阻器的不同组合、以及输入/输出电容器和功率电感器。 如有疑问、我们建议使用 EVM 设计、因为这是经过测试和验证的设计解决方案。

    关于在100%占空比下运行、器件数据表中对此进行了详细介绍(请参阅第7.1和7.3.4节)。 对于降压稳压器、当输入电压低于输出电压时、必须注意器件不会达到 UVLO 限制、这会导致器件关闭并重新启动。 器件电流消耗将发生显著变化。 一般经验法则是、为了实现降压稳压器的可预测运行、需要考虑<Vout should be avoided if possible.

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani