This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:使用双路升压

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673311/tps40210-dual-boost-using

器件型号:TPS40210

你(们)好

我的客户有疑问。

客户参考此应用。
在此电路中、一个串联电阻连接到+侧输出。
是否可以使用此电阻器来防止浪涌电流?
在-侧放置一个电阻器用于相同用途是否也是一个问题?

www.ti.com/.../PMP5617

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电阻器可以限制浪涌、并且可以在侧面添加与 D103串联的电阻器。 但是、除了导致传导损耗外、这些电阻器还会影响负电源轨的交叉调节。