This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28515:使用频率为400Hz 的交流输入操作 UCC28515

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671484/ucc28515-operating-the-ucc28515-with-an-ac-input-having-400hz-frequency

器件型号:UCC28515

我的客户在交流/直流电源中使用 UCC28515。  它旨在以60Hz 的频率使用、但它意外地被设计成400Hz 应用、而如果传导 EMC 测试失败、它运行正常。

在数据表的应用信息中、有一些用于计算环路值的公式、第23页上有一个参考原理图–我认为这个原理图是60Hz。

是否有适用于交流输入为400Hz 的 UCC28515的参考设计? 或电子表格计算器来帮助进行设计?

它不必仍以50/60Hz 运行。 (如果可以、很好–但不必如此)

随附的 Excel 文件中提供了电源的规格。

e2e.ti.com/.../UCC28515-based-Power-System.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    UCC28515没有计算器、但我认为 EMC 问题与环路组件值无关。 EMC 问题将更加集中在 EMI 滤波器设计上、以降低功率级产生的共模和差模噪声。 您能否发布传导 EMC 环路?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附是测试中的几个图。  一个时域和一个频域。  

    这些图是在被测电源的输入端绘制的。  频率图实际上是从电流探针得出的、因为这是 MIL-461的测试方法。

    请告诉我们是否有任何意见。  

    我们主要介绍数据表的应用手册部分、并扩宽环路带宽以改善辐射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    Peter 已要求我协助解决此问题。
    电流波形看起来包含电源频率的重要三次谐波分量。
    是否可以共享您的原理图的一部分?
    查看 VAOUT 电压波形以查看其包含的两倍工频纹波也很有用。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、我无法为您提供原理图-但我将看到我是否可以提供 VAOUT 信息。