This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13608:有关故障模式分析报告所需的可能故障模式的信息

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683253/lmz13608-information-needed-regarding-possible-failure-modes-for-failure-mode-analysis-report

器件型号:LMZ13608

我们在用于测试可交付硬件的测试设备上使用这些器件。  交付件硬件的客户需要定义可能的故障模式并缓解可能导致或允许 LMZ13608上的输入电压通过器件传递到其输出的故障模式、 进而可能会损坏 我们的测试电子器件的其他部分和被测器件。  我们正在针对我们的测试硬件进行故障模式分析、其中考虑了这些 稳压器中可能存在的任何故障模式、这些模式可能会导致向 DUT 施加非法电压或电流。  此外、稳压器中存在哪些器件特性可以缓解此类故障、并在稳压器发生故障时保护连接到稳压器的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LMZ13608的保护特性包括输出过压、短路和输出电流限制保护。 这些特性使得模块能够在特定故障条件触发时安全地关断流向 DUT 的电压和电流。 有关这些条件的更多信息、请参阅第7.3节、深入了解每个特性的工作原理。

    此致。

    Jimmy