This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43332-Q1:总系统占用空间与放大器;总系统 BOM 成本_仅供参考

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700533/tps43332-q1-total-system-footprint-total-system-bom-cost_just-for-reference

器件型号:TPS43332-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS43332EVM

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 TPS43332-Q1启动和降压与 Vin 插销相对应

冷启动解决方案。

VIN = 4.5 ~ 16V

VOUT#1 = 5V/1A

VOUT#2 = 3.3V/2A

升压 Fsw =低于400kHz (升压 Fsw 的一半)

降压 Fsw =低于400kHz

遗憾的是、WEBENCH 工具无法在该基础上使用。

如果您有有关总系统占用空间和总系统 BOM 成本的参考信息、

请告诉我(粗略估算就足够了)。

很抱歉问你这种事,希望你能在此时得到你的帮助。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    我们已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。
    同时、您可以参考 TPS43332EVM 以了解 PMIC 周围的推荐组件。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对拖延表示歉意。 我一直在问有人是否有我们推荐的零件细分和封装、答案是没有。

    我返回到我曾经做过一段时间的原始迷你布局之一、并提取了一些数字。

    20件装内置器件的价格为7.76美元、不包括 IC。 大量计算出符合 Q200汽车标准的器件的价格大约为1.50美元。 如果是工业则更少(< 1.00美元)。 我没有 IC 的成本、因此您需要与客户一起解决。

    尺寸为0.9"x0.7"、Q200器件的尺寸也大于工业版本的器件。 所有器件都位于 PCB 的同一侧、使用4层电路板。 如果需要、我可以将尺寸减小到大约0.7"x0.7"、如果我在电路板底部放置一些器件、则尺寸会更小。 (可能为0.6"x0.6")  

    但愿这对您有所帮助。 我将与市场营销人员交谈、看看我们是否可以创建这些数字的发布版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    我忘了指出、我所讨论的设计具有更低的功耗、并且使用了非常小的组件。 考虑过它后、根据您的要求、我认为客户不能将其缩小。 成本也将根据电流更高的组件而增加。 我不想误导客户。 请将尺寸和成本调整为我最初告诉您的2倍、以适应更大的电流和更大的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戈登-圣。  

    非常感谢您的善意回复和宝贵信息。  

    我尝试从 EVM 中提取必要的部分、并计算出  

    基于 BOM 中 Digi-Key 信息的成本。  

    我很乐意听取您的建议。  

    总之,非常感谢!!

    此致、  

    H. Sakai