This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682544/bq24295-bq24295-question

器件型号:BQ24295

大家好、

如果客户使用 BQ24295 为 已过充的电池充电、

那么、如果电路中存在充电电流。  是否可以为电池充电?  充电过程是什么?

 电池电压闭合至0V。  

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、
    如果电池电压高于 REG04设置的电压、BQ24295将不会为电池充电。 在您的"如果电路中存在充电电流"陈述中、不清楚充电电流的来源。 您的意思是"电池电压接近0V "与"电池过充"是什么? 您似乎在询问电池是否过度放电而不是过度充电的情况、对吧?
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。 是的、我是说电池过度放电。 电池电压接近0V。
    因此它过度放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickey、

    如果电池电压低于数据表 EC 表中的预充电电压阈值 VSHORT 和 VSHORT_HYST、则充电器处于涓流充电模式。 当电池电压处于电量耗尽状态时、充电器将在 EC 表中提供一个称为 ISHORT 的安全低电流、以尝试为电量耗尽的电池充电。 低电流还会在电池短路情况下限制电流。

    如果电压保持此低电平的时间过长、则会有一个减少的安全计时器来禁用充电(我认为是~4小时左右)、因为这可能会发出电池损坏的信号。 如果电压确实上升、充电曲线将照常继续。


    此致、
    Joel H