This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:TO-220FP 型 LM340

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340, LM317, LM1086, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700888/lm340-to-220fp-type-lm340

器件型号:LM340
主题中讨论的其他器件: LM317LM1086LM117

您是否具有 TO-220FP 型 LM340?(完全电气隔离和模制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM340 TO-220上的凸片/外壳是到芯片的接地连接。

    如果您需要将金属卡舌与电路板或散热器隔离、则可以在 TO-220外壳和电路板/散热器之间使用非导电散热接口材料(焊盘)。 您可以通过卡舌中的孔使用尼龙肩垫圈、将安装螺钉与电路板或散热器隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以通过接地端的齐纳二极管来控制电压,尽管它具有接地金属凸片?

    您是否没有 TO-220FP 类型 LM340?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichi-San、

    LM340不提供带隔离式选项卡的整套 TO-220FP 封装。
    LM340可用的两种 TO-220封装为:

    NDE 3引脚:
    www.ti.com/.../mmsf014.pdf

    NDG 3引脚:
    www.ti.com/.../mmsf017.pdf

    您能否解释一下您希望如何使用齐纳二极管控制电压? 您是否正在尝试修改输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。

    正如您所说、我尝试修改输出电压。 虽然我不知道基本的电气知识、但它是否是通过电压稳压器接地端子上的一些二极管来调节电压稳压器电压的基本方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichi-San、

    提供了可调节线性稳压器、您可以在其中使用电阻分压器设置输出电压。 或者、您可以查看具有更固定输出电压版本的其他器件型号。 您对输入电压、输出电压、输出电流有何要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想设置电压 X.1~X.9V。 您的答案是否比我问的更受欢迎?

    "LM340不提供带隔离式标签的整套 TO-220FP 封装。 "
    这是否包括美国国家半导体品牌商品?
    它们具有多种 TO-220FP 类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichi-San、

    TI 于7年前的2011年收购了 National Semiconductor。 您将需要查看 TI 目前为 LM340提供的可订购器件封装。

    您将需要一个可调节线性稳压器、以将输出电压设置为您列出的值。 请查找具有可调输出电压的 TI 器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "LM340不提供带隔离式标签的整套 TO-220FP 封装。 "
    这是否包括美国国家半导体品牌商品?
    它们具有多种 TO-220FP 类型。
    我找到了项目、但没有类型、所以我问。

    我的要求是12V 输入电压、9.X V 输出电压、1A 输出电流。
    您建议使用可调节线性稳压器的哪一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以将 TO-220型 LM340与我提到的某些二极管搭配使用?
    您能回答"是"还是"否"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichi-San、

    您建议如何使用二极管来更改输出电压?

    TI 不销售具有美国国家半导体品牌或标识的产品。 您可能能够找到旧库存、但我们不销售非生产产品。

    您可以使用我们的选择工具查找您需要的 LDO:
    www.ti.com/.../products.html

    以下是一些建议:
    LM317
    LM1086
    LM117
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还没有 National Semiconductor 品牌、National Semiconductor 产品已更改为所有 TI 品牌、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。