This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:使用"B&quot 进行设计;器件(FSW=1.4MHz)在 WEBENCH 中不起作用(?)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683355/lmr33620-design-with-b-device-fsw-1-4mhz-does-not-work-in-webench

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件:LMR33630

您好!

今天、我尝试在 WEBENCH 中模拟 LMR33620B 设计。 因此、我转到了 LMR33630器件的网页、并从下拉列表中选择了"LMR33620B-SOIC"。
遗憾的是、出现以下错误消息:"Design cannot be created with this device (无法使用此器件创建设计)"。  请按"确定"并从列表中选择其他设备"。

设计参数为:
输入电压:6...32V
输出电压:5V
输出电流:2A
TAMBIENT = 40°C


使用 LMR33620和 FSW=1.4MHz 来仿真设计时、最佳的权变措施是什么?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您的设计将达到最短关断时间。
    尝试将您的最小 VIN 增加到7V 或8V

    谢谢
    -Arief