This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:HO 引脚无输出

Guru**** 2611335 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672570/ucc256303-ho-pin-no-output

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC28063

您好!  

我们将 UCC28063 + UCC256303用于500W 交流/直流项目。 我们现在正在启动 UCC256303、并看到一个症状、即 UCC256303的 HO 引脚没有显示如下的输出波形。 是否有任何建议、我们应在哪里检查 UCC256303电路? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    感谢您关注 UCC256303。 我建议确保引导电容器获得足够的电荷来为 HO 供电。 同时检查 VCR 波形、并确保共模电压接近~3V。 您是否在任何负载下进行测试? 如果您可以共享原理图、我可以查看一切是否正常。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我正在使用1EVM-291进行修改和测试。

    VIN=398Vdc、12V 输出、无负载、然后打开外部偏置(+15V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    感谢您提供更多信息。 在 LO 开启期间、BOOT 电容器应由 RVCC 充电。 从您共享的示波器捕获中、似乎引导电容器没有充电。 您能否分享一下对 EVM 所做的修改?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

     

    作为附加文件。

    e2e.ti.com/.../MX_2D00_M362N_5F00_20180320_5F00_120205.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    谢谢你。 您能否仔细检查 EVM 上的 R16和 D6并确保它们未损坏? 根据您共享的示波器捕获、看起来引导电容器(C18)根本没有充电。 可以确认吗? 您是否看到 RVCC 等于12V?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    R16损坏。 EVM 现在可以工作了。
    可能会发生什么原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    R16可能因超过电阻器的额定功率而损坏、但发生这种情况的可能性极低。 R16连接到稳压12V 电源轨、用于限制低侧导通时流入引导电容器的电流。 它未连接到任何可能超过电阻器额定功率的元件。我认为在 EVM 修改期间、电阻器很可能会损坏。 我不会期望 R16在您测试 EVM 期间再次损坏。

    此致、
    本·洛夫